结果:找到"建议 立创EDA专业板",相关内容1000条
- 立创EDA专业版功能建议,比较实用。
- 首先对于立创EDA专业版来说功能已经很强大了。能满足99.9%的用户,但还是有一点不足,让我很不爽。下面我就说说,其实也很简单,就是你设计一个产品的PCB,但是这个产品的PCB是由两块PCB甚者三块PCB组装而成,这个时候查看3D模式下就只能查看其中一块的3D视图,不能对整个产品做很好的展示,以便于更清晰的看到组装后有没有互相干扰的器件外形可以及时更改器件选型、或者调整器件方向AND位置。还有就是pcb在查看3D模式下无法修改显示模型的板材厚度,也是个缺点,在画外壳的时候不是使用1.6mm的板材的话设计外壳时候需要时刻考录到板材的厚度。这点不太人性化。希望能可以调整3D模式下板材的厚度。说了...
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 立创EDA 专业版 功能建议 发帖人:samer 发帖时间:2023-12-18 08:55:00
- 立创EDA完善建议
- 今天用立创EDA专业版V1.6.26.5525c9画的第二块版。在使用过程中发现几个问题。反馈给开发工程师,希望下版能改进。1.铺铜后元件很难选取,因为铺铜层在最上层。关闭铺铜没有快捷键。要靠鼠标设置太慢!2.多个元件重叠时,不好选取较小的元件。建议用tab可以循环选取(pads里的方法)。如下图,我要选取Q4但每次选取的都是CN2.(先关闭了铺铜)3.铺铜时铺到元件里面了。4.不能对单独的网络设置安全间距,线宽,等规则。建议象pads这样可以对网设置独立的规则。只有了解用户的痛点开发的产品,才能快速成长!希望LCEDA越来越好!
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA 完善建议 发帖人:sunny0sun 发帖时间:2022-11-23 09:38:00
- 发现同样的元器件在立创EDA专业板和标准版里面封装不一致
- 最近打算慢慢把PCB从立创EDA标准版切换到专业版里面去。但是发现了一个奇怪的问题,就是个别的元器件型号,在标准版里面封装是对的,在专业版里面,封装的PIN编号反过来了。还好本人有检查封装的习惯,不然打样就肯定被坑了。具体说一下,是一个FPC50P0.5MM间距上接的液晶屏座,立创商城元器件编号是C11098。元器件符号没啥好说的,就是50个pin加2个焊盘。主要是看封装这是立创专业板里面的封装这是标准版里面的封装,引脚顺序正好是反过来的。这种情况是怎么发生的呢?我使用半离线模式,就是想用立创的库,我不想自己专门定制太多库,像现在这个元器件,如果就想用它这个型号(好采购),那我就只能自己手动...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA 专业板 标准版 发帖人:情丝斩清风 发帖时间:2022-08-10 13:40:00
- 立创EDA专业版的使用建议
- 本人原来一直用着AD,现转投立创EDA。废话不多说,直接引出话题。原立创EDA标准板卡,布线不是很顺,现改专业版了,专业板新出,有一个很大的不足,我强烈建议改进升级一下。专业版屏下方的那些个符号,封装很鸡肋,能看,能改,但是就是不能放置,还占用屏幕空间。能隐藏,但关键是不能放置。几百个元件找出来改好了,不能放置。在“封装管理器”中可以看,能绑定,能放,但就是不能改封装,我真的是很火这一点,我还得关了此界面。另外找上述中的“屏下方的框”改元件。改好不能放置。保存后再去找“封装管理器”去绑定。》》》》》》》希望改进的地方,在“封装管理器”那里可以点进去,可以修改,更新元件,这不是很好吗?主界面屏...
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 立创EDA专业版 建议 发帖人:为人民服务 发帖时间:2022-05-04 00:38:00
- PCB设计颜色建议
- PCB设计时,能否像AD一样板子内和板子外颜色不一样。都是相同颜色画久了,眼睛感觉特别酸
- 所属专栏: PCB设计 标签: 建议 立创EDA专业板 发帖人:lhdjp 发帖时间:2022-03-01 16:14:00
- 谈谈专业版立创EDA改进建议
- 使用专业版EDA画原理图时,很多条信号线网络标签类似,为了少打几个字母,采用复制修改的方式,结果弹出以上错误,每粘贴一次都弹出一次窗口,好烦哦。另外复制网络标签无法放置在空白地方也好不方便,建议修改一下。另外不能同时打开两个工程,两个工程之间的原理图和PCB不能相互复制内容,我就想问问这样设计不觉得不方便吗?意图何在?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 专业版EDA,建议,改进 发帖人:德力控自动化科技 发帖时间:2022-01-27 09:27:00
- 边框设置
- 1.有没有考虑自动生成边框应该从起始点向第一象限延伸(右上),现在是向第四象限(右下),感觉右上比较合理2.边框生成应该再加一个从起始点为中心点自动生成,这样对一些以中心原件为核心的设计应该友好一点
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA建议 发帖人:丨辉丶丨 发帖时间:2021-12-10 18:31:00
- 立创EDA建议
- 建议在数字输入框内加入类似建模软件的自动计算功能如:输入“10+2”自动得出”12“这样会方便很多
- 所属专栏: PCB设计 标签: 立创EDA建议 发帖人:丨辉丶丨 发帖时间:2021-11-20 10:53:00
- 对于立创EDA的建议
- 1.建议恢复开源工程保存,因为开源是要经过无数次更改和给大家交流学习的,不能更改和保存怎么叫开源2.如果恢复开源工程保存和修改的话,版权是个问题,建议加强发布审核力度,但不要禁止保存和修改3.自动布线技术算法不太完美,我近期使用总会有一点线失败
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 立创EDA 建议 发帖人:一个人的回忆 发帖时间:2020-05-18 00:34:00
- 改进立创EDA的建议
- 个人有个改进立创EDA的建议,就是目前的立创EDA不支持导入彩色图片,只有下图这种导入图片方式.建议添加导入彩色图片对象功能.支持导入彩色图片有以下两个好处.1.就是画异形板方便.可以用实物图进行缩放来画.2.立创EDA无形就多了个抄板的功能.在PADS上是直接支持插入彩色图片对象的哦.立创的效果图:PADS上的效果图:
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 改进立创EDA的建议 发帖人:执着成就梦想 发帖时间:2019-06-04 18:15:00
返回